请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 您好!
在 UCC28070文档编号 SLUA479B 的应用手册中,RSA 和 RSB 的计算如下:
我有两个问题-
1) 1) IPEAK 的值是错误的、它应该是5.1A、但是通过在上面的公式中输入5.1A IPEAK、我们得到大约32.5ohm 的电阻器。
2) 2)在上面的公式中、为什么它们将3.7V 视为与(峰值电流限制电压)。 在 UCC28070的数据表中、峰值电流限制阈值为3.3V、如下所示。
请建议在确定 Rs 大小时考虑 Vs 的当前值。
我们的设计中未使用电流互感器。 我们使用了分流电阻器、因此 RS 的公式修改为-
RS=(0.9*Vs)/IPEAK。
此致、
Jyoti