请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2384 在 PoE 开关设计中使用 tps2384。
偶尔出现故障。 即使在下电上电后也未连接任何外部以太网设备、PoE 置位。
返工和更换 tps2384修复了问题。
询问我应该检查哪些内部寄存器来确定发生了什么情况。
是否有任何寄存器位可以覆盖检测机制并始终保持 POE 有效。
谢谢
Paul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Paul:
您是在自动模式、半自动模式还是手动模式下运行? 在自动模式下、除非检测有效、否则端口不应打开。 在半自动或手动模式下,必须主动执行开机命令才能打开端口。
尽管如此、我不希望 IC 在端口开启期间损坏(无论它是否来自命令)。 损坏应来自超过数据表中所述绝对最大额定值的 IC。 您能否检查电路板上的哪个节点可能会损坏器件(例如、其中一个引脚上的过压)?