大家好、
BQ24780S 如何进行预充电? 需要向 MCU 推荐?
2.我找不到用于读取的"电池电压"信息? BQ24780S 是否具有该寄存器?
3.如果 BQ24780S 没有电池电压可供读取、那么 MCU 如何知道电池电压低并将充电电流设置为预充电电平?
非常感谢、
C.T.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Chentsu、
1) 1)当 VBAT < BAT_LOWV 时、BQ24780S 将自动应用预充电电流。 无需 MCU 命令(尽管充电电流和充电电压寄存器必须非零)。 BAT_LOWV 的上升阈值为2.7V、IPRECHG 由 RSR 感应电阻器上的5mV 压降进行设置(请参阅下表)。 这 mΩ IPRECHG = 0.5A、默认 RSR 值为10k Ω。
为了帮助说明这一点、下面的波形显示了 VBAT 上升到高于 BAT_LOWV 时的行为、此时 BQ24780S 施加1A 的快速充电电流。 当 VBAT 降至 BAT_LOWV 以下时、BQ24780S 会施加0.5A 的预充电电流。
2) 2) BQ24780S 没有集成的 ADC、可让用户轻松从寄存器中读取 VBAT。
3) 3)充电器通过 SRN 引脚检测 VBAT、并使用该电压确定是施加预充电电流还是快速充电电流(请参阅下面的比较器)。
此致、
Angelo