This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2743:我需要一个具有外部基准的直流/直流稳压器、能否在使用期间将 LM2743保持在跟踪模式?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787402/lm2743-i-need-a-dc-dc-with-external-reference-can-i-keep-the-lm2743-in-tracking-mode-during-my-use

器件型号:LM2743

我需要一个具有外部可调节基准的直流/直流、但我没有找到满足我需求的芯片。 然后、我找到了 LM2743、其数据表显示它在跟踪模式期间不使用其内部0.6V 基准。 因此、我希望我是否可以应用由 LM2743组成的直流/直流转换器、并始终将 LM2743保持在跟踪模式、并通过我的外部基准电压调整其 Vout? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    误差放大器的同相输入将是内部基准电压(典型值0.6V)或 SS/TRACK 引脚上的电压中的较低者、因此它将满足您的标准。 但是、如果您只尝试调节输出电压、则还有其他选项。 您能澄清自己的要求吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    你有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请随时重新打开。