This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML:LM117HVGW-QML 热保护

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787638/lm117hvqml-lm117hvgw-qml-thermal-protection

器件型号:LM117HVQML

您好!

我将用于航天应用 LM117HVGW-QML 芯片。

我需要一些数据表中引用的内部热保护电路信息(SNVS357D–MARCH2006–修订版 APRIL2013)。

*实施了哪种类型的温度限制(结温限制)?

*我们是否可以考虑这种保护将保护芯片免受所有缺陷(转化为热过热)的影响:这种保护将完全覆盖永久或瞬态电流过载、并将避免芯片损坏或损坏?

*保护的温度触发限值是多少?

*禁用保护是否有滞后系统?

*在数据表的注2中、在"绝对最大额定值"表下方、引用了"PFM"封装。 它是否等效于 CFP GW 封装?

*在数据表的图5中,对于"CFP GW"封装,我必须考虑哪条曲线(图5曲线上只有"T"、"K"和"H"封装代码)?

感谢你的帮助

Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    LM117HVGW 使用与 LM117HVH 相同的裸片。  它具有500mA 的电流限制、您应该参考图中的"H"版本。

    热关断通常在结温 约为165C 时启动、但可能因器件而异。  它不是急剧关断。  随着温度超过热关断点、电源电压和输出电流会缓慢降低。  

    由于这是一种航天级产品、因此在电气测试之前、即使在125C 下、设备也会经历240小时的老化过程。  此外、在老化之前、每个单元都要经过短路测试、在该测试中、输出通过1 Ω 电阻器对地短路30分钟、以帮助消除产品缺陷。

    GW 封装将与 PFM 相同。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirby、

    感谢你的答复。
    只是一个额外的问题:您是否知道热关断触发器将在哪个范围内认证(不同器件不同)?

    Philippe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有热关断开始生效的确切点的字符化数据、但请注意、它肯定会高于150°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirby、

    我不明白为什么保护触发电平高于150°C 的绝对最大值 我要减去、尽管激活了热保护、但结将"损坏"、因为它将在一段时间内超出其安全工作范围。 我对吗?

    我还需要有关触发后保护行为的一些详细信息:在电流降至触发电平减去增量值之前、保护是否会被"锁存"? 我想确切地说、在存在永久缺省情况时、振荡电流波形:当结温降至安全值以下时、保护应触发、然后禁用、如果缺省值仍然存在、则重新激活。 这可能导致"限制电流"和"零电流"之间出现锯齿电流波形。
    您之前说过保护不是"急关断"、因此我认为这种行为应该更像"永久高限值"、只要存在默认值、就会产生耗散效应。
    请详细说明保护行为,特别是触发级别的行为。

    谢谢
    Philippe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    高于150C 的偏移、达到热关断不会损坏器件或影响其寿命。   150C 以上的连续操作可能会影响器件的寿命。

    如前所述、热关断是软关断。   一旦达到热关断点、输出电压和电流开始下降。   输出电压和电流将随着结温的升高而继续降低。   根据应用条件和环境、该器件 最终可能会达到稳定状态。   与硬热关断相比、输出端的任何锯齿行为都将被静音。