This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:SS/SHDN 引脚

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785366/lm5033-ss-shdn-pin

器件型号:LM5033

您好!

我在这个 IC 上遇到了一个奇怪的问题。 它工作正常、但在将引脚10 (SS)下拉至接地时不会关断。 即使我只是通过使用导线缩短它来实现它。

它在另一个项目中工作正常。 唯一的区别是、它在引脚 Vin 上由24V 电压供电。 在问题项目中、Vin 和 VSS 连接并由12V 供电。 但这似乎不是原因。

该图稿非常简单明了。 一切都靠近 IC。 电容器。 4层 PCB、因此可以与接地层等一起使用 我已经花了一周时间、更换了几个 IC、但仍然损失。  

不,我不是新手:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yury、
    您没有附加任何波形,因此我想问:
    (1)当软启动引脚小于0.25V 时、您是否测量了栅极驱动输出?
    (2)输出放电后、您是否测量了满载条件下的软启动?
    (3)您是否尝试将针脚10 (SS)直接短接至针脚7 (GND)并为设备通电?

    IC 不太可能损坏、因为此参数是在 LM5033出厂前测试的、因此我认为 SS 上存在保持残余电压的噪声问题、测量/测试问题或 PCB 或原理图错误。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yury、
    我将关闭此帖子、因为近两周内没有新的通信。
    如果您需要进一步的帮助、请打开一个新主题。
    此致
    John