This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:负 LDO 压降

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762, LM2776, TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809244/lm27762-negative-ldo-dropout

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件: LM2776TPS60400

您好!

我在这篇 E2E 帖子中注意到、负输出的整体压降必须是 LDO 压降和电荷泵压降的总和: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/659023

通过查看数据表的图4、我发现在1mA 负载电流下、CP 电阻可能高达300欧姆。 这将导致300mV 的压降。 对于-5V 输出、这意味着输入电压必须为5V + 300mV =5.3V 吗? (电流非常低时、LDO 压降似乎可以忽略不计)

在此应用中、我们有6V 输入电压、但我想使用 LM27762生成+/-5V。 由于最大输入电压为5.5V、我想使用一个超低压降 LDO 将6V 输入电压降至一个安全的中间电压。

我不想太接近最大5.5V、但我最好选择5.4V 吗? 在空载条件下(<1mA)、负压降是否甚至会大于300mV?

谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这基本上是正确的。  由于 PFM 模式和损耗、电荷泵上基本上存在一些最小压降。  您可以在 LM2776 D/S 中看到图5和8

    您的应用可能不需要-5.0V。  -4.9V 可能正常。  大多数器件可能会将 LDO 设置为~5.1V、然后使用 LM2776或 TPS60400系列对其进行反相。