This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B 如何检测电池已满

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785676/bq51050b-bq51050b-how-to-detect-battery-is-full

器件型号:BQ51050B

你(们)好。

A 具有使用基于数据表的 BQ51050BRHLT 的设计板。

下方所示的电路原理图。

运行正常。

但是、如何在电池充满时检测电池已满 (如果我看不到坞站变化)?

能不能有人给我建议来解决这个问题。

此 致、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    CHG 引脚将指示充电已激活。
    此外、当充电完成时、器件将向 TX 发送 End Power Transfer Charge Complete (EPT01)(结束电源传输充电完成)。 它应在此时关闭、并在可能的情况下指示充电完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill Johns。
    感谢你的答复。
    如果我在充电完成时看不到 TX。 如何检测仅在 PCB 上看到的充电完成?
    谢谢、致以最诚挚的问候!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您希望在 PCB 上看到充电完成指示、即 BQ51050B。 CHG 引脚应提供此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill Johns。

    感谢您的支持。

    我将再次测试该设计并检查 CHG 引脚。

    此致。