This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410-Q1:DIM 频率和占空比与平均 ILED 问题

Guru**** 1109750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808967/lm3410-q1-dim-frequency-and-duty-cycle-vs-average-iled-issue

器件型号:LM3410-Q1

你好、

我正在从事一个汽车应用、使用 LM3410X 为4个串联红外 LED 供电。

VIN 为5V、而总正向电压约为6.4V。 我们将电流限制设置为大约500mA。

我们的问题是 DIM 频率控制。 我们不会获得与数据表中所示图形类似的线性响应。

我们的问题更多地是较低的占空比。 根据 PWM 频率、平均电流在低电流下几乎是平坦的、直到达到特定占空比。

频率越高、占空比越低时的分辨率越差。

我们的目标是使用高于20kHz 的 PWM 频率、以避免对我们的应用产生影响。

我们的设计中是否会出现问题、或者在我们的场景中是否会出现这种情况?

由于机密性、我可以私下发送更多信息。

谢谢、

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还使用 LED 和电流限制对评估套件进行了测试。 我们得出的结果略有相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse、

    因为"由于机密性、我可以私下发送更多信息。"  我已发送一封私人电子邮件。  确认联系人后、我将关闭。

    此致、