This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TPS61096A:TPS61096A 异常输出

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787717/compiler-tps61096a-tps61096a-abnormal-output

器件型号:TPS61096A

工具/软件:TI C/C++编译器

Tps61096a 用户手册设计访问电路、无法输出指定电压、电流消耗波动很大、为0.5mA~20mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还发现、使用 tps61096a 时会产生异常声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    您可以与我分享原理图以检查电路吗? 您的输入电压、输出电压和负载条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    以下是调试升压转换器的一些提示。 您最好根据博客分享波形。
    e2e.ti.com/.../tips-in-debugging-a-boost-converter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这个问题已经由另一位工程师回答。 我在输出端找到了一个引脚、并连接到 MCU 的采样端口。 软件将端口更改为1、并切断线路以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好兆汇:
    很高兴听到这个好消息。 请告知我们是否可以为您提供帮助。 谢谢~