This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:我的 LED 灯串无法启动

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808321/tps61193-my-led-string-does-not-start

器件型号:TPS61193

您好!

我使用 TPS61193打开15个 LED 灯串、总 Vf 为42V。 问题是初始电压(k=0.88)、它是40.59V、R1=910K、R2=130k、因此由于电压不足、串有时不会启动、组件进入错误状态。

我有两个选项:

1 -将 R1升高到1Mohm:初始电压将为44、48、因此 LED 灯串开始(测试)、但理论输出电压将为49V、这将永远不会达到、因为 LED 灯串将限制在42V 时。

2 -将 R1设置为470k、将 R2设置为22k、从而获得42、84的初始电压(经过测试并正常工作)和45 V 的最大电压(正常)。 问题是、我违反了将 R2保持在130千欧的建议。 考虑到我无法修改 PCB、因为它已经构建(因此 T 分频器不是一个选项)、将 R2设置为22k Ω 会产生什么后果?

如果有选择、您会推荐哪种可靠性解决方案?

谢谢、

Paol。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

      我们基本上建议使用选项1。 R2将进入小信号控制环路、因此我们通常不想干扰控制环路。 但我们不建议使用如此高的输出电压。  我们建议更换可能更合适的四通道或六通道器件。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    感谢您的回复。 用新的器件替换器件基本上不是问题、因为我们已经提交了电路板进行认证、我们已经进行了热测试等。 我们可以找到更适合 R1的值、例如953k Ω 或976k Ω、这将分别提供46.8V 和48V 电压、我认为这是更谨慎的。 然而、由于 LED 灯串的存在、输出永远不会这么高、因此输出电压只是理论值、您不同意吗?

    我曾考虑过的另一种可能性是将一个电容器与 R2并联、这样、在它被充电之前、控制环路将看到一个较低的电压、因此将提升输出、从而帮助导通灯串... 我还没有尝试过这个解决方案、但是、如果您担心更改 R2值、我相信您更同意添加一个并联的电容器... 你怎么看?

     最后、如果我们决定将来修改 PCB、我们的情况下可以使用什么 T 分频器?

    谢谢、

    Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

       我同意您的意见、我希望保持 R2=130k、并将 R1调整到950K 左右。 这可能会对您有所帮助。

    谢谢。

    此致

    肖恩