This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:Bob Smith 终端

Guru**** 2535470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808013/tps2372-4evm-006-bob-smith-termination

器件型号:TPS2372-4EVM-006
主题中讨论的其他器件:TPS2372

大家好、

我正在使用 TPS2372开发功率器件。 此电源设备将不具有 IP 功能。 我有点困惑、因为我不确定是否必须包含 bob Smith 端接。 我一直在读到 Bob Smith 端接的相关信息、似乎它提供了一种在射频传输中吸收任何不平衡的方法、但由于我没有任何数据、这可能对我的应用来说是多余的。 我是对的吗? 或者我完全迷路了吗?  

此致、

Winsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘了说、我不会在这个应用中使用任何变压器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    Bob Smith 端接主要用于数据;但是、它仍然有助于 ESD 等其他方面。 因此、即使您不打算使用电路板上的数据并且只使用电源、仍最好保持电路板上的 bob Smith 端接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的快速回答。 我已经包含了 TI 推荐的 TVS (58V 关断)以及 在备用对和数据对之间的前端额外两个 TVS (58V 关断)。。。。。 在本例中、我仍然会通过添加 Bob Smith 端接获得一些好处?

    除了 ESD、它还能带来哪些其他好处?

    谢谢、

    Winsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winsu、  

    除了 ESD、我不确定还有什么。 让我们知道您的测试是如何进行的。 我们希望了解您的设计是如何实现的。 谢谢!