This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:未充电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787653/bq25895-not-charging

器件型号:BQ25895

尊敬的 Jeff:  

我正在从事一个项目、该项目使用 BQ25895为可充电锂离子电池(标称电压- 3.8v)充电。 我正在尝试使用无线充电技术为电池充电。 现在、我的板上的值如下:

VBUS = 12v

VBAT=3.691

VSYS_3.7432

CE 引脚被拉低、同时 CE 寄存器被设置为充电。 故障寄存器的值为02。 它在82H 和02h 之间保持波动。 输入电流限制设置为500mA。 我尝试设置为1600mA。 电池仍然无法充电。 REG0B 为26H  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinaya、

    由于我正在通过私人消息帮助您、我将关闭此主题。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    故障寄存器 REG0C=02显示 REG0C[2:0]=010、这意味着 NTC 故障- TS 过热。 因此充电暂停。 有关详细信息、请参阅8.2.7.5 d/s 上的热敏电阻鉴定。 请修复故障并重试。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。