请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD95490Q5MC 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS53659、 TPS53679
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
TI、
我有适用于 CSD95490Q5MC 的 SPICE 模型、但没有适用于 TPS53659的 SPICE 模型。 目前、我使用的是 FET SPICE 模型中包含的 PWM 默认模型。
我正在处理我们的产品使用上述器件的问题、我似乎无法让仿真与测量值相关联。
我们要验证缓冲器和 rboot 值变化的有效性。
仿真是用作设计审查流程的一部分、还是仅用作原理图和布局?
您建议将什么用作 PWM 控制的模型? 我从应用手册中获得了 TPS53659的方框图、该应用手册可能适用。
我们对仿真模型有何保证? (假设我正在正确设置它)。