This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51225:EVM 和器件本身的 VIN 差异

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808113/tps51225-difference-in-vin-of-the-evm-and-device-itself

器件型号:TPS51225

您好!

您能否告知我们为什么 EVM 输入范围为 8V-20V、 而 TPS51225的输入范围高达24V?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    TPS51225可支持5.5-24V。 我注意到、EVM 上的输入电容器额定值为25V。 因此、我想您可以尝试使用该范围。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您提供信息。 这是否意味着 EVM 用户指南中存在拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    不确定作者为什么设置这样的范围... 或许只想留出一些余量。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hao。 但是、是否可以获得更确切的答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    EVM 与 IC 的范围不一定相同。 实际上、该器件通常用于12V 或19V 电源总线。 这就是将 EVM 设置为8-20V 的原因。  

    谢谢!

    此致、

    Hao