请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM25017您好!
我们设计了具有24VDC 输入3W (Meanwell IRM 03 -24)的 LM25017原理图,并将反馈电阻器设置为具有16V OUT。
我们将 Fsw 设置为890Khz、并在 RDON 引脚上设置200K。
我们将 UVLO 设置为20Vdc。
因此、我们在电流限制电路为150mA 时将16Vout 用于 DALI 电源。
因此、当我们在 DALI 线路中进行短路时、LM25017会断开、我们不知道是什么问题。
我们使用外部16V 输出电压测试限流电路、它运行良好、如果我们使用 LM25017、它在 DALI 线短接时断开。
我附上了电源和限流电路的原理图。
感谢您的支持。