This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:通过 SYSOFF 将断开的 BAT 连接到 VOUT (DON'在 Vin 引脚中具有直流输入)

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807561/bq24075-sysoff-to-turn-disconnected-bat-to-vout-don-have-dc-input-in-vin-pin

器件型号:BQ24075

你(们)好  

当 OUT 引脚悬空时、我在 OUT 上看到大约2V 的电压(SYSOFF 为高电平、已连接电池)。 当施加1mA 负载时、OUT 上的电压下降至0V。

发生什么事了?  

如何在不损耗电池能量的情况下使引脚为0V? (我不想损失电池电量。)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、郭
    您能不能共享您的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Raheem、

    请参阅随附的原理图。

    e2e.ti.com/.../LA4320--02_5F00_CHARGER-IC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是由于输出电容器在将 SYSOFF 设置为高电平之前充电。 放电时的电压。 在我的工作台测试中、当 SYSOFF 为高电平时、我看到 BAT 漏电大约为1.8uA。