This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:过热情况不会使充电和放电中的相关 FET 跳闸。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787553/bq28z610-overtemperature-condition-does-not-trip-the-related-fet-in-both-charge-discharge

器件型号:BQ28Z610

Sirs、

过热情况不会使充电和放电中的相关 FET 跳闸。

两个固件版本(1.7和2.0)均已尝试 、但均未成功。

数据闪存值:

OTC 阈值 55度、 延迟2s、充电恢复阈值50度

OTD 阈值60度、延迟2s、放电恢复阈值55度。

已设置 Enabled Protections D OTD 和 OTC。

 感谢您的任何帮助。

谢谢

Zafer Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zafer

    应设置数据存储器设置下 FET 选项中的 OTFET 标志、以允许 FET 关闭

    有关更多详细信息、请参阅 TRM


    谢谢
    OnyxT