请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 您好!
我正在搜索 LM5143-Q1的 IC 电流消耗。 IC 电流消耗与开关频率或输出电流之间是否存在相关性?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Catherine、
LM5143-Q1数据表的电气特性表中给出了静态电流消耗。 AA LM5143-Q1是一款低 IQ 控制器、此电流实际上可以忽略不计。
任何额外电流都与 驱动功率 MOSFET 所需的栅极充电电流相关。 对于每个 MOSFET、栅极充电电流为 Qg*Fsw、其中 Qg 是 Vgs = 5V 时的 MOSFET 栅极电荷、而 Fsw 是开关频率。 将5V 电压轨连接到 VCCX 有助于降低总 IC 功耗、因为电流来自 VCCX 而不是 VIN。 LM5143-Q1数据表中提供了更多详细信息。
此致
Tim