This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:电子保险丝-对输入纹波敏感的故障信号

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786551/tps2660-efuse---fault-signal-sensitive-to-input-ripple

器件型号:TPS2660

您好!

我的 TPS26600有问题。 故障信号在不应激活时激活。 器件本身正常运行。 输出始终开启、限制电流、并在出现短路等情况时正确激活故障信号。 FAULT 信号的错误行为仅在输出< 5-10 mA 时发生、输出端没有负载或负载极低。 一旦我施加一些负载、故障信号就会稳定地保持在高电平、这是正常情况。

此故障模式是否听起来很熟悉?

我已将 OVP 和 UVLO 绑定到 RTN、但也尝试了其他配置、例如电阻分压器设置或绑定到输入的 UVLO、但没有区别。

我还尝试在设计中仅为该电路提供单独的外部 PSU、以相同的电压运行、而电路板的其余部分正常运行。 那么它看起来会表现出来。 设计电源上的 Rippel (~27V)约为150mV、主要组件在~1kHz 范围内。 但我无法理解电路的运行方式是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    切换 FLTb 引脚时、您能否提供 TPS26600的原理图以及 VIN、VOU、FLTb 和 IMON 引脚的波形? 这将有助于了解这种行为的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加了一些示波器图和原理图片段。 该器件在电路板上的3个不同位置使用、电流限制(0.35A 至1.2A)略有不同、并且它们的运行方式都相似。

    • 通道1:直流输入
    • 通道2:直流输出
    • 通道3:故障信号
    • 通道4:IMON

    一个观察结果。 在第3幅图(交流耦合)中、故障信号似乎是由输入纹波(?)的正边沿(~100mV)触发的

    交流耦合输入的各种波形图以及各种情况:

    最坏情况 RTN 与 GND 以及 dVdT 间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 提供示波器截图。 FLT 引脚似乎在 IN 引脚上的纹波电压输入触发。 这可能是由于在 IN 上触发了快速跳变比较器、也可能是由于在负瞬态上触发了反向比较器。

    以下是一些建议:

    • 增加 IN 引脚上的电容 C1866以减少纹波/瞬态。 还可以在输入端串联一个小型电感器、以提供纹波和瞬态滤波。
    • 通过减少 R1855来增加 ILIM。 (如果其他设计要求允许)
    • 降低输出电容 C1874 (如果其他设计要求允许)

    如有任何疑问、请告知我们。