请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 你(们)好,先生
我们的终端客户新项目将研究 用于45W 适配器的 NCP1568
我是否可以知道 NCP1568和 UCC28780之间有何不同?
我们希望说服客户使用 TI 解决方案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.