This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25060:充电完成操作

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25060, BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786732/bq25060-charge-complete-operation

器件型号:BQ25060
主题中讨论的其他部件:BQ24040BQ24074

大家好、团队、
数据表第12页介绍了以下内容。 我对此描述有一些疑问。 请告诉我这些信息。

=== Datashee_Page-12上的说明========================================================================================================
正常 CC / CV 模式
----
一旦"输入电流"降至端接阈值(ITERM)以下、BGATE 关闭、CHG 变为高阻抗。                                                        系统输出被调节至4.2V 并且电池从 OUT 断开、然而补充模式仍然可用。
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


Q1:此说明中的"输入电流"是否意味着 VIN 端子电流(IIN)?

如果问题1的答案是肯定的、那么
Q2:通常、当电池的充电电流降至 ITERM 以下时、充电 IC 会判断充电是否停止。
但是,如果 IC 确定在“输入电流”降至“ITERM”以下时充电完成,
如果系统侧的负载电流大于 ITERM、我认为即使电池充满电、IC 也无法判断充电是否完成。

你怎么看?

此外、由于该产品也没有充电计时器功能、因此无法停止充电。

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ25060与 BQ24040等非电源路径器件类似、系统和电池将共享单个输出。 但 BQ25060可选择在对系统进行充电并从输入端为系统供电后断开电池。 对于完整的电源路径器件、电池和系统负载是分开的。
    在 BQ25060和非电源路径器件中、系统电流和充电电流是混合的。 选择器件时应考虑这一点以及如何检测终止电流。 不同产品的用例会有所不同、许多器件在充电期间不使用。
    另请参阅第13页的可编程输入电流限制(ISET)讨论了如何设置系统负载的终止电流。
    如果充电期间的系统负载电流出现问题、BQ24074或类似器件可能更适合使用。