This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787040/bq25570-bq25570

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25100

你好

您能告诉我 BQ25570太阳能 收集源 VIN_DC 可以使用太阳能和其他5V 电源进行充电吗? 希望使用额外的电源和太阳能通过 BQ25570为电池充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benson、

    BQ25570旨在与太阳能电池板等高阻抗源搭配使用、但也可与电源等低阻抗源搭配使用。 由于它是升压充电器、源极电压必须低于所需的输出电压、例如4.2V 锂离子电池。

    如果您有5V 电源、那么我建议使用 BQ25100等并联充电器从该电源充电。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的此致  

    如果我们有一个降压3.3电源、我们是否可以将其用于 Vin_DC