请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
首先感谢您的友好帮助!!
我的 BQ40Z80有3个问题:
(1) 电芯1电压异常:电芯1的电压实际为3.7V、但 BQstudio 显示为3.2V、其他电芯电压正常为3.7V。
电压校准后(电池1至3.7,VC6-VSS 为22,2V),但 BQstudio 显示 电池1为 3.7V,但其他电池电压为 4.2V。
电池2-6似乎比 电池1的电压高0.5V。
(2) 我的电池电压为22V、但 BQtudio 显示 RSOC=100%、而 ASOC=0%。
(3)电流校准无法正常工作
当我将1A 电流从1N 输入到 PACK -然后进行校准时。 在 BQstudio 中、电池电流将变为-1000mA、
但在我移除库伦特之后、BQstudio 仍然显示电池电流 为-1000mA。
其他电流值类似。
我期待着你的支持,非常感谢你