Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
尊敬的 TI 团队:
我们已开发出具有 BQ34110电量监测 计 IC 的定制板。 我们使用 LiFePO4 12.8V、5.2Ah 电池。 我能够与 IC 通信并读取电压、电流等。我们主要关注 SOC 和 SOH、但我们了解到我们正在读取与默认设置相关的其他参数、需要更改化学和容量相关寄存器。 为此、我们需要在 配置电量监测计参数(如设计容量、FCC、EDV0阈值和少数其他参数)方面提供帮助。
我们已阅读论坛帖子、其中建议使用 EVM2300/EVM2400 USB-I2C 模块。 但是、由于某些限制、 我们可能不会马上购买。
我的问题是、
如果没有 EVM2300/EVM2400、我们如何使用上述参数配置 BQ34110 IC?