This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818-EP:最大占空比

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786145/ucc2818-ep-maximum-duty-cycle

器件型号:UCC2818-EP
主题中讨论的其他器件:UCC2818

大家好、

是否可以设置 UCC2818控制器的最大占空比?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、

    通常、您可以通过钳制误差电压(CAOUT)来钳制占空比、但这很困难、因为我不知道您需要将其钳制到什么值才能实现给定的占空比。 这也不会在启动时钳制占空比、因为 SS 引脚在启动时用于误差信号。

    遗憾的是、没有其他方法可以钳制控制器的占空比。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的反应。

    我想将占空比限制在大约50%。 那么、如果我 在  CAOUT 引脚上直接连接一个齐纳二极管(大约3.3V)、我可以将该电压钳制在高电平输出电压的中间吗?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、

    这取决于将输出占空比设置为50%所需的误差水平。

    您可能需要测试这个。 但这是可能的。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将对其进行测试

    谢谢你
    穆罕默德