This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:将 BQ40Z60与1S2P 串联

Guru**** 2515710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862193/bq40z60-using-bq40z60-with-1s2p-in-series

器件型号:BQ40Z60

您好!

我想知道是否可以在每个电池组上使用具有1S2P 锂聚合物保护电路的 BQ40Z60和低侧配置?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的答案是否定的

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy,但为什么?

    您能帮我找到正确的解决方案吗?

    此致、

    S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将保护电路置于低侧的主要目的是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、但我必须使用2个单独的电池锂聚合物。 每个电池都有一个具有低侧保护的 PCM。 我必须将这2节电池串联。 我看到这种配置不可能实现电池平衡、但我不明白为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastien、

    在该配置中无法实现。 器件上的电荷泵设计为高侧 FET 驱动器。