请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 我有几个 PCB、其中 BQ24650的 STAT1和 STAT2 LED 同时亮起。 在没有输入电压的情况下、两个 LED 都不会亮起。 当我开始斜升输入时、红色 LED 开始变暗、并且在绿色开始发光后不久就开始变亮。 输入电压斜升越多、两个 LED 的光亮就越亮。 查看 表2。 STAT 引脚定义、没有两个引脚同时导通的状态。 即使 LED 未正确显示、似乎仍会为电池充电、但是 MCU 错误地读取 BQ 状态。 原理图中的端口 STAT1和 STAT2直接连接到 ESP32。 我已经尝试使用和不使用 ESP32电源、结果相同。 这是 由另一家制造商制造的、一些第一家制造商的 BQ24650会以恒定速率闪烁或卡滞、并且需要完全移除输入电源才能再次开始为电池充电。 我们的原理图是否有问题、或者这是否是供应商问题?