This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:MOSFET 栅极(放电和充电) PCB 铜迹线的参考平面。

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172940/bq76952-reference-plane-for-the-mosfet-gate-discharge-and-charge-pcb-copper-trace

器件型号:BQ76952

您好!

由 BQ76952的 CHG (引脚45)和 DSG (引脚43)控制的功率 MOSFET 栅极信号由其内部驱动器使用电荷泵进行控制。 在 PCB 上布置时、应使用什么参考平面(返回路径)?

应该是 BAT+还是 BAT-? 我们希望确保 MOSFET 能够以正确的基准电压和最小的电感快速关断。

此致

Anvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anvin、  

    正如您说过的、返回路径是内部的。  您可以在我们 的多个 FET 应用手册(图7-3)中看到 CHG/DSG FET 的返回路径。 CHG 驱动器关断电流路径和 图9-1. DSG 导通电流路径)。 只需确保栅极驱动器的良好布局实践和电源路径的宽布线、以确保电感最小。

    关断时间取决于您可能拥有的栅极电阻或关断电路。 应用手册还讨论了这些内容。

    我还建议阅读以下应用手册: 使用 DRV3255-Q1驱动并联 MOSFET。 适用于不同的器件、但在创建良好布局时(尤其是在并联使用多个 FET 时)、确实提供了一些好的建议

    此致、

    Luis Hernandez Salomon