This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:能否将 TPS548B22直接替换为第二个源

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22, TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173035/tps549b22-can-i-directly-replace-the-tps548b22-as-a-2nd-source

器件型号:TPS549B22
主题中讨论的其他器件: TPS548B22

您好、专家、

我使用 TPS548B22、该器件短缺、能否直接将 TPS549b22用作第二个来源? 谢谢。

我查看了数据表、发现有2个差异。  

1.引脚1、2、3将保持断开、我认为可以吗?

2、引脚32、FSEL、我附加了现有原理图、它是否适用于 TPS549B22及其默认图像。  

对此,

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [引用 userid="430034" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173035/tps549b22-can-i-directly-replace-the-tps548b22-as-a-2nd-source。]我使用 TPS548B22、但该器件短缺、能否直接使用 TPS549b22作为第二个来源? 谢谢。[/引述]

    TPS548B22和 TPS549B22通常兼容、但略有差异。 它们是否可用作直接插入式替代器件取决于它们所使用的电路。  具体而言、通过 FSEL 引脚编程的开关频率编程和内部补偿斜坡、FSEL 引脚成为 TPS549B22和 (见下文)上的 ADDR 引脚、引脚1、2和3分别成为 SMB_ALERT#、PMB_DATA 和 PMB_CLK。

    [引用 userid="430034" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173035/tps549b22-can-i-directly-replace-the-tps548b22-as-a-2nd-source ]1. 引脚1、2、3将保持打开状态、我认为可以吗?

    由于应用将不会使用 PMBus、因此可以将引脚保持断开状态。

    [引用 userid="430034" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173035/tps549b22-can-i-directly-replace-the-tps548b22-as-a-2nd-source ]2. 引脚32、FSEL、我附加了现有原理图、它是否适用于 TPS549B22及其默认图像。  [/报价]

    TPS549B22的默认 开关频率和斜坡选择为650kHz、R x 1斜坡不是通过 ADDR 引脚编程的、因此采用 TPS549B22的电路的环路性能会因注入的 D-CAP3斜坡较大而降低。  该变化将减小环路带宽、并在动态负载变化期间增大输出电压过冲和下冲。

    如果增加的输出电压过冲/下冲是可以接受的、则您将能够使用 TPS549B22替换设计中的 TPS548B22。  

    要将默认斜坡发生器时间常数更改为使用 R x 3、需要通过 PMBus 对 TPS549B22进行编程、以更改 D3h 命令值并将该值存储到 NVM 存储器中。

      有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../tps549b22.pdf