This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:电压放大与频率和波特图之间的差异数据表(图7-2和图7-4)

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172993/tl494-datasheet-difference-between-voltage-amplification-vs-frequency-and-bode-plot-fig-7-2-and-fig-7-4

器件型号:TL494

嗨、大家好、

在第7页的 TL494数据表中有两个图。

一个标题为"图7-2. 放大器电压放大与频率间的关系"

另一个问题:"图7-4. 误差放大器波特图"

我不明白它们为什么不同。

您能否解释一下它们之间的区别以及如何解释?

谢谢

Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    图7-2是电压放大器的开环增益。 设计人员会注意该图、因为它可以让我们了解任何频率下可实现的最大增益。  图7-4中显示的波特图是共模抑制比(CMRR)的测量值。 这两个图提供了我在下面重点介绍的参数数据的更完整的交流响应图片:

    此致、

    Steve