This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:设置设计容量

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171282/bq27z561-r2-set-design-capacity

器件型号:BQ27Z561-R2

我有一个定制板、通过 I2C 连接器件型号为 BQ27Z561-R2的电池电量计。  我想将3.7V 锂离子电池的设计容量设置为2900mAh。 我参考  了 TI 的技术参考(SLUUC54B)文档、并尝试访问数据闪存以设置设计容量、但确实没有解决问题。  

我尝试访问数据闪存的流程是:   

0x3E + 0x00 + 0x40 + data1_LowByte + data1_HighByte = 0x3E + 0x66 + 0x46 + 0x54 + 0x0B、其中0xB54 (2900mAh)。

我 能够 读取诸如'DesignCapacity()'、RemainingCapacity()'、' FullChargeCapacity()'等寄存器数据,但默认值将出现,并且访问数据闪存不起作用。

请帮助我 解决此问题。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfufiyan、

    在写入数据闪存之前、确保监测计未密封且处于完全访问模式。 首先从数据闪存中读取、然后写入数据闪存并从数据闪存中读回、以验证该值是否更改。 寄存器可能不会立即更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表 13.8.53数据闪存访问() (0x4000–0x5FFF)部分中、未提及校验和写入数据闪存的准备工作。  

    写入 DF 示例:假设:Data1位于地址0x4000、data2位于地址0x4002。 data1和 data2都是 U2类型。 要更新 data1和 data2、发送一个块写入、其中命令= 0x3E 块=起始地址+ DF 数据块= 0x00 + 0x40 + data1_LowByte + data1_HighByte + data2_LowByte + data2_HighByte。

    在另一个地方、13.1.28 0x60 MACDataChecksum ()在那里、但是没有提到任何关于数据闪存的东西。

    最后得到 了更新数据闪存的工作流程、而不进行解封和密封、此时、guage 已处于完全访问模式。

    写入>> 0x3E (AltManufacturerAccess)+ addr_LowByte + addr_HighByte + data1_LowByte + data1_HighByte = 0x3E + 0x66 + 0x46 + 0x54 + 0x0B、其中0xB54 (2900mAh)

    写入>> 0x60 (Mac 数据校验和地址)+ 0xF4 (校验和)+ 0x06 (长度)

    其中、  

    校验和= 0xFF -(命令中 MSB 和 LSB 的8位和+(命令长度)缓冲区中的字节)和0xFF

    校验和 = 0xFF -(0x66 + 0x46 + 0x54 + 0x0B) 和0xFF = 0xF4

    length = length 是校验和的一部分、在写入长度之前无法进行验证。 校验和和和长度必须作为一个字一起写入才能有效。

    为了  更好地理解、请在数据表中更新校验和、以便写入到13.8.53数据闪存访问()(0x4000–0x5FFF)部分的数据闪存中。

    谢谢、此致、

    阿尔苏菲扬