主题中讨论的其他器件:LM5113
尊敬的:
我们在 D 类音频放大器(CDA)中选择 LM5113作为 GS1008P 的栅极驱动器、但这种现象我们无法解释。 我们认为栅极驱动器可能会导致它。 我们的 CDA 是 H 桥结构、开关频率为1.8MHz。
电源电压为50V、负载电阻为4Ω Ω。 连接了系统级电路。
(对于附加的波形、C1是 SL、C2是 SWP、C3是 VOUTP、C4是 SH。)
当 CDA 的输入超过限制(Pout=200W)时、输出将被削波、也就是说、输出波形的顶部和底部将对称平展。
但是 、我们的测试结果(VOUTP)显示出不对称性。 更具体地说、半桥的下开关在削波时通常可以长时间打开、但上开关无法打开。
我们想知道 LM5113的上下路径是不对称的、还是其他原因。
此致
Minggang