This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:VEN 引脚电压规格?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173216/tps7a85a-ven-pin-voltage-specification

器件型号:TPS7A85A

你(们)好。

我的客户有一个设计条件、即 Vin=1.1V、但 EN 引脚电压将大于1.1V、可能是2.5V 或3.3V。

那么、是否有任何副作用?   是否应避免这种情况? 这里有什么评论吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    当 Ven>Vin 时,绝对最大额定值表显示 Ven 不依赖于 Vin 时不应存在问题。

    此致、

    安德烈斯