This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:我们应该使用 TPS7A4901的 VFB 或 VREF 来计算 Vout

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786526/tps7a49-should-we-use-vfb-or-vref-of-tps7a4901-to-calculate-vout

器件型号:TPS7A49

你(们)好。

我们使用 TPS7A4901DRBR 转换5V->3.3V、 5V->2.5V、 5V->1.8V 和 5V-3->5V。

只需确保:Vref 是在 NR/SS 引脚上测量的电压、它是1.188V、范围为1.176V~1.212V。  VFB 为1.185V±2.5%。 这种理解是否正确?

为什么要放弃这两个价值?  VREF 在设计过程中似乎毫无用处。

我想我们所需要的只是使用 VFB=1.185V±2.5% 来计算 Vout 的标称值和最大值、最小值、 并同时考虑 R1和 R2的容差。

如果我错了、请指出。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi、

    更正了 NR/SS 引脚直接连接到内部基准。  因此、如果您尝试测量内部基准、您将使用 NR/SS 引脚。

    您还可以更正的是、在选择电阻器时、应在计算中使用 VFB。  提供的 VREF 仅供参考。

    正如您提到的、数据表中所述的精度包括所有内部源不精确;但是、它不包括外部电阻分压器容差。  为了计算外部电阻器对总体电源轨精度的影响、请参阅以下应用报告:

    http://www.ti.com/lit/an/slva450a/slva450a.pdf

    非常尊重、

    Ryan