请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700A 主题中讨论的其他器件:BQ25700、 EV2400、 BQSTUDIO、
你(们)好
我申请 BQ25700和 EV2400 EVK 板、
无法在列表中找到设备。
软件版本为1.3.54.1 (__LW_AT__BatteryManagementStudio-1.3.54.1_Build1-windows-installer.exe)
你可以给我建议吗?
谢谢
BR
Jelly