This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:如何知道电池是否存在?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785925/bq25895-how-can-we-know-if-the-battery-exists

器件型号:BQ25895

您好!

如何知道 BQ25895是否有电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、
    我知道、BQ25895中没有电池缺失检测功能。 因此、我认为客户可能需要使用外部电路来进行检测。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、谢谢。
    那么、如果没有电池、什么是 VSYS?
    根据数据表第7页、它应为 VSYS (min)+150mV。
    现在、客户将 VSYS (min)设置为3.65V。 但它们观察到 Vsys=4.2V、VBAT=4.15V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、
    由于 BQ25895不知道电池是否存在、因此如果您启用充电器、它将按正常充电行为工作。
    因此、在无电池条件下、BAT 将快速充电至 CV 设置、然后终止。
    只要考虑客户的状况、就应该遵循以下规则。
    I (SYS)= 0A、VBAT>VSYS (min)、BATFET 禁用(REG09[5]=1)=> VSYS= VBAT+ 50mV

    谢谢