请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5024 您好、先生、
请参阅我们的设计设置、如下所示:
–VCC 范围:2.7V 至5.5V
–EN、SDA 和 SCL 引脚与1.8V、3.3V 和5V 电源轨兼容
条件1:
VCC=VLED=5V
VMCU=3.3V
I2C 电平=3.3V
=> CPU 可以通过 I2C 进行写入
条件2:
VCC=VLED=5V
VMCU=1.8V
I2C 电平= 1.8V
=> CPU 无法通过 I2C 进行写入
请问条件2为什么不能使用 CPU 通过 I2C 进行写操作?
感谢你的善意帮助。
陈爱德华