This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:输入电压24V 直流、输出200Vdc/0.2A 升压反激式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782965/lm3481-input-voltage-24vdc-and-output-200vdc-0-2a-boost-flyback

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:LM5155

输入电压24V 直流和输出200Vdc/0.2A 升压反激式、 LM3481能否实现?强烈建议使用哪个 PN?LM5155?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    LM3481或 LM5155都是很好的解决方案。 由于栅极驱动器更强、我建议使用 LM5155。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett,

    感谢您的建议! 我已将 LM5155 DS 发送给工程师、感谢您的盛情款待。