This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:请求 BQ25703A 原理图审阅

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784917/bq25703a-asking-for-the-bq25703a-schematic-review

器件型号:BQ25703A

大家好、

客户希望使用 BQ25703A。

这是设计规格。

输入源:

  1. 直流插孔:12V/2.5A
  2. PD:5V/3A、9V/3A
  3. QC:9V/1.67A
  4. 壁式充电器:5V/1.5A

 

  • 充电电压:8.8V
  • 充电电流:3A

 

 

随附的文件是 BQ25703A 原理图和寄存器设置。

 

 请查看原理图并提供您的意见。

 BR、

SHH

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、
    请将客户的原理图发送给我电子邮件地址、我可以帮助查看。
    请删除 E2E 中客户的原理图和寄存器设置、因为我们可以披露客户信息。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢