请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A91EVM-831 主题中讨论的其他器件:TPS7A91、
大家好、
关于 TPS7A91 LDO:
根据产品的 PDF、最低 CIN/Cout 为10uF (第4页、第6.3节)
根据 TPS7A91评估板(TPS7A91EVM-831)、Cin 和 Cout 为 P/N: GRM188R61C106MAALD (Murata)
如果我以 Vin = 5V、Vout = 3.3V 为例、两个电容器的实际电容(在直流偏置下)远低于10uF
是否考虑到这一事实?
谢谢!