This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91EVM-831:输入/输出电容值

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS7A91EVM-831
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784112/tps7a91evm-831-input-output-capacitors-values

器件型号:TPS7A91EVM-831
主题中讨论的其他器件:TPS7A91

大家好、

关于 TPS7A91 LDO:

根据产品的 PDF、最低 CIN/Cout 为10uF (第4页、第6.3节)

根据 TPS7A91评估板(TPS7A91EVM-831)、Cin 和 Cout 为 P/N: GRM188R61C106MAALD (Murata)

如果我以 Vin = 5V、Vout = 3.3V 为例、两个电容器的实际电容(在直流偏置下)远低于10uF

是否考虑到这一事实?

谢谢!

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    如前所述、TPS7A91在输入端需要至少10uF 的电容器、在输出端需要至少10uF 的电容器。  您还可以更正、应用特定条件会导致降额。  因此、电容将小于电容器值。

    虽然 TPS7A91EVM-831对于客户而言是评估其应用的有用起点、但我们不希望 EVM 上组装的电容器能够满足每个应用的需求。  相反、该 EVM 是使用示例电容器以及其他焊盘设计的、供客户评估自己的预期电容器。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的回答。
    我本来不希望 EVM 支持任何存在的应用、
    我所期望的是、为了 使 LDO 正常运行、电容器值将符合 TI 的最小建议值
    这是我的方法、我可能错了...
    总之、再次感谢您、
    NIR