This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:替换电容器以替换不可用的值

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785719/bq76940-replacement-capacitor-for-unavailable-values

器件型号:BQ76940

你好、

 在 http://www.ti.com/lit/df/tidr773/tidr773.pdf 中、C24、C25和 C26的值为4700pF。 如果这些电容值不可用、那么哪个电容值适合替换这些电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    TS 引脚上的小电容器用于降低边沿速率、因为这些引脚是切换的。 但是、这些并不是必需的。 您可以搜索可用的最近值。 如果这些不会连接到热敏电阻、最好是没有电容。

    此致、
    Matt