This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431A-Q1:数据表中未提供 ESD 信息

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785232/tlvh431a-q1-esd-information-not-in-datasheet

器件型号:TLVH431A-Q1

您好、e2e、

TLVH431AQ "质量和可靠性"文件夹状态、以查看 ESD、HBM CDM 详细信息的数据表。
数据表中未提供详细信息。

请提供。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    我正在与产品团队合作、为您提供这些信息。 我是否可以询问推动此请求的动力是什么? 客户是否有任何问题?

    谢谢、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Ethy、请参阅主题说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    人体放电模型(HBM)、符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (1)±2000V
    充电器件模型(CDM)、符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 (2)±1000V

    (1) JEDEC 文档 JEP155规定:500V HBM 允许在标准 ESD 控制流程下安全生产。
    (2) JEDEC 文档 JEP157规定:250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。