This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410YMYE 相位裕度测量

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782578/lm3410-lm3410ymye-phase-margin-measurement

器件型号:LM3410

尊敬的先生:

您能否帮助测量 LM3410YMYE 的相位裕度 以及以下情况。

  1. 输入:电压:3.6V~4.2V
  2. 输出:电压:13.25V  
  3. 电流:190mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    我相信韩国 FAE Roy Park 已经在研究这一项目、并向我的应用团队寻求帮助。

    我们正在为您准备答案、请耐心一点、因为我们也在处理许多其他客户的支持。

    非常感谢您的善意理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    我相信伊萨克已经就此向罗伊·帕克提出了答案。  通常 情况下、注入是指向原理图的 R59、使用信号分析器、A 输入是 FB 引脚、B 输入是 R59的右侧。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    何时可以获取数据?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dexter:

    我在上一个帖子中回答了它。 使用进入原理图 R59的注入点和进入信号分析器的 A 输入在 FB 引脚上获取、而 B 输入在 R59的右侧获取。

    测量依赖于电路的其他部分、例如您正在使用的负载和电容器类型等。。。。我们不为 E2E 提供此功能。 您需要自己进行测量。

    谢谢 Tuan