This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:小尺寸谐振电容器

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785461/bq51003-resonant-capacito-small-size

器件型号:BQ51003

尊敬的先生:

条件

输出电压:5V

输出电流:200mA

我们的 PCB 非常小。您能否检查是否使用小尺寸电容器和谐振电容器、如下图所示。

您能为我提供有关原理图的建议吗?

请参阅随附的原理图。

e2e.ti.com/.../WPC_5F00_Sch_5F00_190318.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您有机会查看原理图。

    1) 要使 AD 保持浮动高电平并导致问题、请使用10k 电阻器下拉或添加1uF 电容器
    2) FOD 设置--要从交换 R2和 R1值开始,请不要填充 R5 20k
    3) C1、C2和 C3可被分成多个较小的电容器。 但电容器会因 ESR 而发热、仅减小尺寸就会增加 ESR 和发热。 -- Cs (C1、C2和 C3)的值将取决于 RX 线圈 Ls 的值,该值是在 TX 时通过测量确定的。
    4) C4和 C5 -- CD 电容器可能会忽略 C4未通过 Qi 认证,并且不会与移动线圈 TX 一起使用。

    您能告诉我您将要使用的线圈的哪些信息?