This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:电源额定值为7A 至10A 时 D1自举二极管的尺寸标注

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785060/lm5141-q1-dimensioning-of-d1-bootstrap-diode-in-power-supply-rating-from-7a-to-10a

器件型号:LM5141-Q1

大家好、

我的客户已就 LM5141-Q1的 D1自举二极管尺寸问题与我联系。 与 此类似的帖子 、但评级与我的客户不同、这就是我在这里向他们提问的原因。

LM5141-Q1用作第一级资源、目前仅提供高性能汽车处理器。 他们还计划在其系统上的其他器件上提供3V3。 电源能够提供7A 至10A 的电流、测得的最大电流和电压 远不及这些规格。 他们是否可以使用 V10PM15 (VRRM 150V)等更小的二极管?

添加测量值-通过该二极管的电流峰值;+/- 2.4A 的小瞬态峰值。

您可以在此处建议 D1的正确尺寸标注吗?

谢谢、

Sally

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sally、

    60V 0.5A 二极管应足以满足此应用的要求。 自举二极管导通时间很短,这些二极管具有相当高的峰值重复正向电流。

    ----阿姆布雷什