This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:如何实现最小死区时间?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780702/lm5036-how-to-realize-the-minimum-dead-time

器件型号:LM5036

尊敬的 TI 工程师:

根据 LM5036的第7.3.7节、可以在 SR1和 LSG 之间获得最短死区时间、但如何实现这一目标?

对此,

哇哦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、

    感谢您关注 LM5036。
    您可以通过将 RD1设置为零来将死区时间 T1设置为其最小值、这会将 t1设置为85ns。

    此致、
    区域

    如果您的查询已解决、请点击"已回答"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    当我将电阻改为零时、电源停止工作。为什么?

    此致、

    哇哦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、

    我认为将 RD1更改为0确实会将延迟设置为最小值、但这样做可能会在输出中引入过冲、您可能最终损坏 SR 或其他组件。
    您能解释一下停止工作吗? 并识别损坏的组件?

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    在打开电源后、它根本不工作。

    Regars

    哇哦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、

    我能够在 LM5036中重现此错误、非常感谢您指出此错误、我们正在努力识别此错误。

    当 RD1设置为零时、当 LSG 和 SR1的导通重叠时、会出现开关周期数据包、这会导致 SEC 侧损坏。 现在请使用建议的死区时间(RD1=1kOhm)、我将随时向您发布有关此问题的任何更新。 请参阅 LM5036数据表第10页的图7作为参考。

    此致、

    区域