This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825A:控制环路不起作用#39;不起作用

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780951/uc3825a-control-loop-circuit-doesn-t-work

器件型号:UC3825A
主题中讨论的其他器件:UC3825

尊敬的

我使用 UC3825DW 来设计全桥电源、负载是470Khz 放大器。  

当放大器在70W 和100欧姆状态下工作时、UC3825无法正常工作。 它应该输出70V、但输出100V。

然后我使用 UC3825ADW、有一些改进、但当放大器输出功率高于100W 时、仍然无法正常工作。

BTW、UC3825ADW 和 UC3823ADW 之间的区别是什么?

我猜到大脉冲电流会产生一些干扰。

可以给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaojun、

    您的问题是输出电压无法稳定。

    我的建议是:

    1:使用纯电阻负载代替放大器负载、以消除负载原因。

    2.尝试降低电压环路的带宽 以调节输出电压。

    UC3825ADW 和 UC3823ADW 之间的最大解速率为最大占空比、UC3825ADW 的最大占空比为50%、 而 UC3823ADW 为100%。 请参阅随附的数据表、了解更多推理。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../uc3823a-datasheet.pdf

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaojun、

    为了更好地解决该问题、您能否附上您的电路原理图。 谢谢。

    此致、
    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xiaojun、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。 谢谢。

    此致、
    Teng