This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783208/lm3481-lm3481

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: LM5155

你好

我是一名新设计人员、我正在使用 LM3481进行新设计、以便从12V 输入、24V 输出和1A 输出电流创建输出。

我阅读了数据表、以便了解如何设计我所需的所有组件;

例如、我不知道如何设计用于斜率补偿 的组件、也不知道如何为 UVLO 引脚设计相同 的组件、我不知道在哪里找到 Vsh 和 Ven

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adjagbe、

    我建议您使用 LM5155。 这是一款与 LM3481类似但有很多改进的新型器件。 请查看此处的产品文件夹。
    www.ti.com/.../LM5155

    还有一个计算器和一份应用报告、其中介绍了 boos 控制器的设计。 该评估模块接近您的应用规格、因此也请查看。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的响应、我阅读了 LM5155的数据表、我认为这将非常有帮助。
    如果 LM5155有适配器、我正在漂移、以便能够在试验电路板上使用它、例如?

    谢谢、

    Adjagbe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adjagbe、

    没有用于将 LM5155安装到试验板的适配器。

    -Garrett